This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7811:关于 Iout2引脚的应用问题

Guru**** 2773185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1456973/dac7811-the-application-question-about-iout2-pin

器件型号:DAC7811

工具与软件:

嗨、团队:

DS 中提到、Iout2引脚通常连接到系统的 GND。 为什么在应用部分中会将其连接到 OPA 的输出端? 谢谢!

BRS、

Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rannie:  

    应用部分对此进行了说明:

    通常、MDAC 需要双极电源、因为输出与基准成反比。 应用部分的该配置会向 IOUT2 (而不是典型的接地连接)添加失调电压、以将输出范围转换为0V 至2.5V。  

    生成的传递函数如等式5所示、与数据表前面等式1中常见传递函数的比较。  

    在链接的 TI 设计: 单电源单极 MDAC 参考设计中提供了更多详细信息

    此致!

    Katlynne Jones