This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258-32kHz:为什么您没有在开发套件中包含 EP 晶体?

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1456737/ads1258-ep-why-did-you-not-include-the-32khz-crystal-on-the-dev-kit

器件型号:ADS1258-ADS1258 EP

工具与软件:

为什么不包含32kHz 晶体?  这是愚蠢的。。。 原开发套件提供该套件、请参见随附的 TI 原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne Mitzen:

    EVM 旨在成为评估平台、以便用户能够在有限的一系列用例中了解 ADC 的工作原理并测量性能。 并非所有 配置都是可能的、但如果目标是评估、则不需要执行此操作。

    当然、如果要测试 EVM 中未包含的特性或功能、您始终可以构建自己的电路板

    -Bryan