This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81416:差分模式

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1456671/dac81416-differential-mode

器件型号:DAC81416

工具与软件:

您好!

我想知道我是否能要求关于拓扑的更多细节、甚至是差模工作原理的方框图? 我想知道是使用单个 DAC 输出通过操作缓冲级等来生成差分输出、还是一对中的每个输出都由 各自的单端 DAC 单独生成。  

我基本上是在尝试了解在使用差分模式时是否应该将所有最大误差(如增益偏移、INL 等)加倍。  

非常感谢您的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:  

    Sanjay 将把一个更好的解释或图表,并尽快回到你。 可能是在新年后的本周晚些时候。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:

    这(如下图所示)是正常模式和差分运行模式和负载连接。 负载的连接方式 在这两种情况下都是不同的。 一对中的每个输出由 其各自的单端 DAC 同时生成、但两者的方向都相反(如图中所示)。   



    差分模式输出和此功能有助于将负载上的电压范围增加2倍。 这个模式有助于将 DAC VOUT 电压范围增加到高达80V。 该 器件还具有 VCM 调节功能、可消除任何类型的共模误差。
     
    谢谢!
    Sanjay