This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258-Altium:此开发套件的 EP 文件在哪里?

Guru**** 2766435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1456738/ads1258-ep-where-is-the-altium-file-for-this-dev-kit

器件型号:ADS1258-ADS1258 EP

工具与软件:

开发套件 ADS1258-Altium EP

请停止让您的客户索取原始 CAD/EDA 源文件。  没有任何其他半导体制造使其用户可以跳槽地获取用于设计其产品的资源。  

不要那样做。  使客户能够轻松使用您的器件进行开发和使用...  您将销售更多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外-无论您的 Altium 设计是谁让他们在其他图纸上使用端口进行连接。  将您的项目>项目选项> Altium 中的选项设置为自动工作表编号和自动交叉引用。  请参阅随附的。  

    如果您需要一些关于培训员工正确使用 Altium 的帮助,请告诉我。  使用了30年(原是 Protel 时)

















  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne Mitzen:

    我们通常不会为 EVM 提供 Altium 文件。 但我可以为您提供光绘文件、所以如果您需要此信息、请告诉我

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我以前从 TI 获得 Altium 文件。  事实上、某些部件/开发套件已放在开发套件的网页上、可轻松下载。  

    我这么做已经超过40年了。  除了 TI、我使用的每个半导体制造商都提供源 CAD 文件。  有些甚至以多种格式或易于翻译的 ASCII 版本提供这些格式。  

    TI 不提供它们 是没有道理的。  我需要源 Altium 文件才能继续产品开发。  事实上、您可以通过自己的工程师之一了解这一点: https://e2e.ti.com/user/conversations#ConversationID=7ed63413-f845-40f6-9953-ec535afd86ef

    "

    我的建议:e2e 论坛一定要咨询这些文件  您很可能获得了它。  

    "


    外观-提供源文件。  我不应该向他们求婚。 您已经在数据表/手册中给出了原理图、因此需要承担的任何法律责任都在此处公布。  

    这是努兹。  TI 过去一直很有帮助。   过去、TI 的支持服务非常出色、您可以致电专家并与之交谈。 主要是由于男子面包, Java 骑师可怜的 python 海盗心态,这是如此普遍的今天。  回到那一天,它不是"酷"做技术-你被认为是一个"极客"。

    人们做的技术"尽管"这。  原因很好。 现在它就像新的"摇滚明星"。  

    太伤心了。   


    我的一位工程师最近退休了、他厌倦了处理这样的事情。

    "现在是退休的好时机..." 在男人包子爆炸后,我为他制作的原型。  







  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne Mitzen:

    似乎您在几个月前提出了一个类似的问题、并且得到了我向您提供的类似答案: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392238/tps65987d-source-eda-files-for-tps65987d-and-other-evm-s/5325891?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%252520user%25253A615724#5325891。我们目前无法与您共享 Altium 文件,因为 Adam 已经在该帖子中与您分享了类似的担忧

    另外、我不确定您的其他帖子与您的问题有何关联。 我不清楚什么"Java jockeys"或"可怜的 python 海盗"是,也不明白什么"男人面包"必须获得 Altium 文件。 您似乎对未能获得您请求的信息感到沮丧、这是可以理解的。 但是、如果您能提出问题并提供任何相关的技术支持详细信息、我们 将不胜感激。  

    -Bryan