This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5816:低深度噪声

Guru**** 2926420 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5816

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1445247/afe5816-low-depth-noise

器件型号:AFE5816

工具与软件:

您好!
我使用 AFE5816构建了一个64通道超声波诊断系统、但对其运行有疑问。

下图显示了使用 L7-4探头采集的信号波形。
(该数据是使用示波器在 AFE 输入端捕获的、特别是在 INP 引脚上捕获的。)
从图像中、您可以观察到20 µs 标记处出现回波信号。

但是、在 FPGA 中对 AFE 输出数据进行反序列化并与 ILA 进行检查后、我发现10 µs 标记处出现噪声。

此外、即使在采集数据的时间早于10 µs 标记(如下图所示)、噪声仍然存在。(噪声信号的深度为5~10us)

非常感谢您提供有关为何会出现此类噪声的建议。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉响应延迟。 我看到存在因子2的误差。

    -您的 ADC 时钟频率是多少? 您在计算中假定频率是多少?

    -有初始化寄存器将被写入 AFE5816的寄存器1。 你在写吗?

    谢谢!

    此致、

    安息日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的采样频率是20MHz。

    我在接收数据之前初始化 AFE (寄存器1/0014)

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享详细信息。 是否可能解释数据有误。 是否可以进行以下映射?

    此致、

    安息日