This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08EVM:如何调试 ADS124S08EVM 附带 tm4c1294ncpdt

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08, ADS124S08EVM, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1455165/ads124s08evm-how-to-debug-ads124s08evm-come-with-tm4c1294ncpdt

器件型号:ADS124S08EVM
主题中讨论的其他器件: ADS124S08、ADS114S08

工具与软件:

尊敬的先生/女士:

我有 ADS124S08EVM、需要 测试 sbac159 (ADS1x4S08固件示例代码)。

Windows 11.

CCS 7.4.0.00015

Tivaware _C_Series_2.1.2.111

编译和链接已完成、但无法开始调试。

我正在尝试安装 XDS110和 Stellaris_icdi_debug 驱动程序、但无法调试。

我想知道如何使用 sbac159示例调试 ADS124S08EVM。

谢谢你

朴贤哲

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     朴贤哲

    这是美国的假日周、请期待下周回复。 感谢您的耐心

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    新年快乐!

    我知道现在是很棒的假日季节。 祝您假期愉快。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     朴贤哲

    是否尝试擦除 ADS124S08EVM 上的固件、以便可以将示例代码加载到 EVM 上的 Tiva 处理器并编写自己的代码? 我对您的目标有点困惑?

    如果您在使 Tiva 在 EVM 上正常工作时遇到问题、应在 Tiva e2e 论坛上发布一篇文章。 除了作为评估平台使用我们提供的软件之外、我们实际上不打算让您以任何其他方式使用我们的 EVM。

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    新年快乐!

    我已擦除 ADS124S08EVM 上的固件、因为我正在尝试编写自己的代码。 根据我的理解、我将询问 Tiva e2e 论坛、  

    但是、如果我想恢复原始固件、该怎么做?

    谢谢你。

    朴贤哲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     朴贤哲

    请参阅此帖子、了解如何将 ADS124S08EVM 固件重新刷写到 Tiva 上:

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1159286/ads114s08evm-deactivate-dfu-update-firmware

    请注意、这些指令适用于 ADS114S08、后者仅是24位 ADS124S08的16位版本。

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    感谢您的合作。

    祝您周末愉快!

    Hyeon-Cheol