This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5409:时钟和触发引脚

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, ADS5402EVM, ADS5409, ADC12DL3200, LMK04832, LMK61E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1457117/ads5409-clock-and-trigger-pin

器件型号:ADS5409
主题中讨论的其他器件:ADS5402EVM、、 ADC12DL3200LMK04832、LMK04828、 LMK61E08

工具与软件:

大家好、团队成员:

1)在 ADS5402EVM 的下图中、引脚编号 P10、N10用作触发引脚功能。 但在数据表中、它提到了"请勿连接引脚"。 在我们的设计中、我们应该考虑这个引脚的功能是什么?

2)如何为 ADS5409提供时钟输入

我们提到了一些其他 ADC 器件型号- ADC12DL3200、同时将来自 LMK04832的时钟信号提供给 FPGA 和 ADC。  

对于 ADS5409和 FPGA、我们是否也需要实现相同的配置。

3) 3)、因为 ADC5409采样率是900Msps。 我们选择了支持 LVDS 900MHz 的时钟振荡器。 我们继续使用此器件型号或建议支持 ADS5409的任何其他器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    1) 1)根据数据表、ADS5409上不支持此功能。 该 EVM 上存在该电路的原因是该 EVM 涵盖了该系列中的多个器件、某些器件可能具有该特性支持。

    2) 2) LMK04832将用于此应用、以便为 ADC 和 FPGA 计时。 您也可以考虑 LMK04828。 两者都可以完成。

    3) 3)我建议使用一个清零、相位噪声更好的振荡器和 PECL、或者正弦波输出将提供更清晰/更尖锐的边沿。 类似的内容将为: www.crystek.com/.../vcxodetail.aspx

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    非常感谢您的答复。

    请告知以下问题。

    我们的设计中使用的是 ADS5409 ADC、关于其时钟实现、具有以下疑问:

     1.在 ADC12DL3200的一些参考设计中、会将 LMK04832的时钟信号同时提供给 FPGA 和 ADC。 即、时钟发生器输出连接到 ADC 和 FPGA、如附加图像所示。 我们的设计是否应该采用类似的方法、或者将时钟振荡器输出直接连接到 ADC 输入是否足够?

     2.我们已选择 LMK61E08作为可编程振荡器、它支持900 MHz 以设计 ADS5409的时钟部分。 您能否确认此元件是否足以满足 ADS5409要求? 如果没有、请建议使用符合规格的替代器件型号。

    谢谢!

    Bhuvaneshwari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Bhuvaneshwari:

    1) 1)如果希望时钟来自相同的源、则最好使用 LMK04832或04828。

    2) 2)我建议使用上面非常干净的振荡器、LMK610E08可能不干净、相位噪声低、对于 ADS5409来说足够了。

    此致、

    Rob