This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC70501:SPI 通信、数据报

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC60501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1457550/dac70501-spi-communication-datagram

器件型号:DAC70501
Thread 中讨论的其他器件:DAC60501

工具与软件:

您好!

我尝试使用 SPI 设置 DAC60501、SPI2C 引脚连接到 GND、可以在 DAC 的引脚上看到 SPI 信号。 VDD 位于3V3并连接到 VREFIO。

我使用带有1MHz 时钟频率的 SPI 模式1 (CPOL 0、CPHA1)。 我相信与数据表相比、我的信号看起来应该是这样的(见下文)

但是、我无法在 VOUT 焊盘上测量任何输出。 我还尝试了初始设置/复位过程、如电路板的其他主题中所述。 我的数据报如下所示:

[COMMAND_BYTE][DATA_BYTE][DATA_BYTE]、MSB 在前。

我的 SPI 传输设置是否正确? 命令字节"0000 [4位 reg addr]"是否是?

 提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    默认情况下、内部基准在上电期间打开。 您可能会看到3.3V 外部 VREF 和2.5V 内部 VREF 发生战斗并导致某种警报条件的情况。 如果可以、请尝试移除外部基准并再次测试。 您的 SPI 信号看起来是正确的。  

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是基准的问题、我可以  通过设置增益寄存器04h 的 REF_DIV 位来解决。 感谢您的留言!