This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1282-SP:未清除 ADC 错误特性

Guru**** 2811115 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220, ADS1282-SP, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1455418/ads1282-sp-adc-error-charachtristics-is-not-clear

器件型号:ADS1282-SP
主题中讨论的其他器件:ADS1220、、 ADS124S08

工具与软件:

尊敬的 TI 技术社区:

如以下参考文献[1-3]中所述、 使用精密 ADC 所需的初始误差(失调电压误差、增益误差、INL、噪声)和 ADC 的过热(温漂、增益漂移)参数来估算基于 RTD 的温度测量的总误差。 这些参数可以在诸如 ADS124S0x、ADS1220、ADS114Sx 等众所周知的 ADC 数据表中很容易地找到(请参阅表1) 最后、通过考虑每个参数并转换为同一单位(uV)、可以计算总误差。

然而、当涉及到 ADS1282-SP 时、找到这些参数是具有挑战性的(请参阅表2)、我对从数据表中提取的其中一些参数不具确定性。 我真的很感激看我的 quantio (在第二张桌子后面),并给我一些帮助。

表1. ADS124S08误差参数

错误类型 典型值 最大值 人员
失调电压误差 20/增益 120/增益 UV
增益误差 40. 120 ppm
ADC INL 2. 15. ppm_FSR
ADC 噪声 0.45 2.9. UV
ADC 温漂: 15. 200 nV/°C
ADC 增益漂移: 1. 4. ppm/°C

表2. ADS1282-SP 错误参数。

错误类型 典型值 最大值 人员
失调电压误差 ?? ?? ??
增益误差 1. 不适用 UV
ADC INL 不适用 0.0170 % FSR
ADC 噪声 ?? ?? ??
ADC 温漂: 不适用 750 UV
ADC 增益漂移: –1.5% -1.0%

我的问题

  1. 可在数据表中找到两种不同的"失调电压误差"。 一个是0.0170%MAX、另一个是 校准后的误差=>典型值:50、FSR :200uV。 我应该使用哪一个?
  2. 当最大增益误差不可用时(我 找不到)、如何估算最大误差?
  3. 我还将输入参考噪声 视为 ADC 噪声。 对吗? 数据表中为不同的增益和 DATA_RATE 指定了 SNR、因此可以 使用公式 srn=20log (FSR_RMS/N_RMS)计算 ADC 噪声、其中 N_RMS 是噪声 RMS (以输入为基准)。
  4. ADC 增益漂移 分别为-1.5%和-1.0%。 如何将其转换为 UV? 什么的百分比??!!  

比较

[1]: RTD 测量基本指南: https://www.ti.com/lit/an/sbaa275a/sbaa275a.pdf?ts = 1735027453025

[2]: 估算 RTD 测量系统的总误差 TI 高精度实验室–ADC: https://www.ti.com/content/dam/videos/external-videos/en-us/10/3816841626001/estimating-total-error-RTD-measurement-systems.mp4/subassets/estimating-total-error-RTD-measurement-systems-presentation.pdf

[3]: 估计 RTD 测量系统中的总误差 TI 高精度实验室- ADC: www.youtube.com/watch

[3]:ADS1282-SP 数据表: https://www.ti.com/lit/gpn/ads1282-sp 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pouya:

    这是在美国的假期、请允许响应延迟。 感谢您的理解。

    BR、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pouya:

    数据表存在格式错误、所有直流参数规格都已错位。  以下是增益、偏移 INL、增益漂移和偏移漂移的正确规格。

    最大温漂和最大增益误差的估算值是典型值的4倍、即温漂为0.08uV/C、增益漂移为8ppm/C (PGA=1)。  通过将输入电压电平乘以增益误差、可以将增益误差转换为电压。  如果使用 PGA=5V 和 Vref = 1、并应用增益误差=-1%的+1V 差分、则产生的增益误差在校准前为-10mV、校准后为2uV。

    是的、对于电压噪声、您可以使用数据表中的公式1根据表1中的 SNR 值计算电压噪声。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pouya:

    对于 ADS1282-SP 的这款应用、我还有一些其他问题。 我可以直接离线联系您吗?

    此致、Taiwo。