This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC53204:回读模式在读寄存器中添加一个1、表示 R/W?

Guru**** 2767765 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC53204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1457325/dac53204-readback-mode-adds-a-1-to-the-read-register-for-r-w

器件型号:DAC53204

工具与软件:

您好!

我正在使用回声(回读?) DAC53204的模式、但在回波帧中、这就像第一位(MSB)被设置为1以及发送 0 (写入命令)一样。

在这里、我在0x26上发送写入、它会回传0xA6、即0x26、MSB 为1:

我没有预料到这一点、我期望变形产生较少的回波。

是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    器件应回显之前的命令、使用写入命令0x26、它应回显相同的命令。

    我有几个关于此场景的澄清问题:

    写入命令是否成功?

    这是否是器件上电后的第一个命令? 或者您是否在图片显示之前与器件进行了通信?

    您是否能够放大 SPI 以便我们观察数据位是否与 SCLK 正确对齐?

    谢谢!
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、说得很好。

    要回答您的问题:

    -该命令确实成功,因为它是启用回声(SPI 26h:接口配置: SDO EN)。

    -这是上电后的第一个命令。

    而其价值则是放大

    我将检查问题是否在第一帧之外仍然存在

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了更好地回答您的问题、我进行了循环写入、因此我们可以排除第一个帧。

    结果如下:

    我发送:

    0x26 0x00 0x01 -->回显0xA6 0x00 0x01

    0x1F 0x12 0x49 -->回显0x9F 0x12 0x49

    0xFF 0x0F 0xF0 -->回显0xC0 0x00 0x00 (正常为无效地址)?

    如您所见、对于2个有效地址、回波的 MSB 始终设置为1。

    模拟域似乎也可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:  

    正如您观察到的那样、回波中的 MSB 始终设置为1。 我之前已经向设计团队询问过这一点、他们已经验证这是 SDO 设计的固有要求。  

    此致!

    Katlynne Jone