This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC53204:回读模式下的 SPI 时钟速度慢于写入模式下的时钟速度。

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC53204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1457323/dac53204-spi-clock-speed-in-readback-mode-slower-than-that-in-write-mode

器件型号:DAC53204

工具与软件:

您好!

我正在使 DAC53204正常工作、我对短语"回读模式下的 SPI 时钟速度比写入模式下的速度慢"的意义提出疑问、在 DS 中重复多次。

对于我来说、当发送任何欧姆特24位命令时、会进行回读(启用 SDO 时)、但 SPI 频率是固定的、因此我不明白"回读模式下的 SPI 时钟速度是如何慢于写入模式下的速度"。 可以工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SPI 时钟速度的数据表中的措辞有点令人困惑、但查看第11页的时序参数、SPI 写入模式支持的最大时钟频率远大于 SPI 读取模式支持的时钟频率:

    如果需要更快的写入速度、可以以50 MHz 的 SCLK 频率写入器件、但如果正在读取、则需要减慢读取操作的时钟速度。

    谢谢!
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所以只要写入时钟速度不如1.25 MHz / 2.5MHz、就不需要改变读取操作的速度了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:  

    是的、这是正确的。  

    此致!

    Katlynne Jones