This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4225:ADC 输入方案

Guru**** 2947770 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1457444/ads4225-adc-input-scheme

器件型号:ADS4225

工具与软件:

尊敬的 TI 支持者:


我有一些关于 ADC 输入的问题。

(具有 OPTION1)
:我在 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads4225.pdf?ts =1735896348156&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FADS4225 的第81页中找到选项1。  
根据我的理解、VCM 端接的目的是防止在对切换的内部 ADS4225进行采样时出现毛刺脉冲、x2 0.1uF 电容器是直流阻断。
这意味着、如果我在100ms 时读取上述波形中的电压、(INP_A-INM_A)将为0V。 这意味着该选项1不用于读取恒定直流?

使用选项2:  
我有一些担心:
1. 选项2方案是否可行?
2.如果我们将 VCM 终端安装为选项1、VCM 可能会通过50R 泄漏、然后通过 Rshunt 泄漏。 如果无法做到、如何防止在对内部 ADS4225进行采样时出现毛刺脉冲。 请提供您的建议!
ADC 的范围是2V、但输入只有0.5V。 您是否有多个 V_Rshunt 的任何建议(例如:差分缓冲放大器等)

此致、
Long Le Nguyen
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Long

    我不明白方案2在做什么。 请描述更多。

    您使用 ADC4225的最终目标是什么?

    您是否需要将信号交流耦合或直流耦合至 ADC?

    选项1显示了使用放大器的交流耦合配置、因此将两个电阻器连接到 ADC 模拟输入是为了设置共模电压(Vcm)。 ADS4225是非缓冲 ADC、因此它需要从外部为模拟输入提供 VCM。

    如果从上面的选项1中移除直流阻断电容器、这会将放大器直流耦合到 ADC。 需要将 ADC 的 VCM 引脚连接到放大器的 VOCM 引脚。 这将驱动 ADC 模拟输入的 VCM。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的评论。
    我的问题的详细信息:
    我有如下所示的电流阱电路、我要使用 ADS4225 (并联 CMOS)读取 V_Rset 值。
    如下面的波形所示、V_Rset 的电压范围为0V -0.5V。
    请建议从 Rset 到 ADC 输入的连接。


    谢谢!
    Long Le Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Long

    我将实现类似这样的电路接口。 请参见下文。

    此致、

    Rob

    https://www.ti.com/tool/DIFFAMPGAINCALC