This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12QJ1600:JMODE0中的 ADC12QJ1600

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J58EVM, TSW12QJ1600EVM, ADC12QJ1600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1457626/adc12qj1600-adc12qj1600-in-jmode0

器件型号:ADC12QJ1600
主题中讨论的其他器件:TSW14J58EVMTSW12QJ1600EVM

工具与软件:

您好!

我尝试使用 FPGA 读取 ADC12QJ1600、 我正在使用 TI 评估板 TSW14J58EVM 和 TSW12QJ1600EVM、 我已关闭额外的数据扰码功能。 在文档(ADC12QJ1600.pdf)的表9-20中、我们找到了 JMODE0中用于64位数据传输的示例解码方案。 事实证明、半字节和样本排序是编码的。

我猜到了编码并获得了连续的样本、但我觉得自己没有权限演示解码方案。 此器件是否用于商业用途或保留用于军事用途、因此信息被分类? 我仍然有+-16 LSB 噪声、我想在其后面可能会有另一层数据编码/扰频。

此致

Pawel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    感谢您选择 TI 高速转换器产品。 很抱歉地通知我们的高速数据转换器应用团队目前没有可支持大学咨询的带宽。 如果有可用的资源带宽、我们将跟进此问题。

     

     

    此致、

    Geoff