This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD48EVM:AFE58JD48EVM:ADC 数字输出到 FMC 连接器的串行器/解串器布线的插入损耗

Guru**** 2409060 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD48, AFE58JD48EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1451283/afe58jd48evm-afe58jd48evm-insertion-loss-of-the-serdes-traces-from-adc-digital-output-to-fmc-connector

器件型号:AFE58JD48EVM
主题中讨论的其他器件:AFE58JD48

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们计划将此 EVM 与我们的电路板一起用于 JESD204B 测试。

现在、我们的客户要求完整链路的插入损耗预算。

请帮助分享所有8个 JESD 串行器/解串器通道的总插入损耗、如下所示:

AFE58JD48 JESD 输出-> PCB 布线->  交流耦合电容 -> PCB 布线-> FMC。

这将有助于我们计算链路的总通道损耗。

谢谢!

Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前我们没有此数据。  让我检查一下我们是否已经测量了类似的东西之前,以便我们可以估算这一点.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sachin:

    任何与此相关的更新。

    谢谢!

    Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lalit、

    如果我正确理解、您就想将 AFE58JD48EVM 与您的 FPGA 卡一起用于评估。 使用 TSW14J50采集卡的限制是什么?

     

    下面是布线指南。  

    https://www.ti.com/lit/ml/slap162/slap162.pdfin 

    我们在 EVM 中使用的是 FR4材料。 因此,基于这一点,您应该计算 FR4材料的插入损耗。

    另外对于连接器、您应该在线查看什么是插入损耗。

    数据表中给出了5Gbps 和10Gbps 的眼图。

    其他客户正在使用 JESD 长度为6-8英寸的 FR4设计其电路板、恕不另行通知。