This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 数据转换器论坛

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1457024/data-converters-forum

器件型号:DAC11001A
主题中讨论的其他器件:OPA210

工具与软件:

您好!

我们将 DAC11001用于任意波形生成(AWG) 应用。
我发现 THD 在较高频率下会降低。
不同更新速率的测试结果如下:
---
数据源| THD
 1kHz      |-108dB  是可以的
10kHz       |-85dB  是可以的
20kHz       | -58dB
CONFIG1 = 0x807D00 //增强 THD 模式
CONFIG2 = 0x 4. 0  //DAC 输出最大更新速率= 0.5MHz

---

数据源| THD

 1kHz      | -99dB
10kHz       -88dB 是可以的
20kHz       -82dB 是可以的
CONFIG1 = 0x807D00 //增强 THD 模式
CONFIG2 = 0x 3. 0  //DAC 输出最大更新速率= 1.2MHz
---
 数据源的采样率始终为1MSPS。 输出运算放大器为 OPA210。

1.能否分享一下 DAC 更新速率的详细信息?  
2.是否有办法同时改善低频(1KHz)和高频(20KHz)的 THD?

此致、
Casey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Casey:  

    Akhilesh 将尽快进行审查并提供回复。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Casey:

    有几个问题。

    1.参考电压是多少?

    2.您是采用同步模式还是异步模式来更新 DAC?

    3.您计划使用的预期更新速率是多少? (0.5或1.2MHz)

    如果您愿意、我们可以将此对话脱机。 ( a.k@ti.com)

    此致、

    AK