This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7038:获取电流通道电压

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1458352/ads7038-get-the-current-channel-voltage

器件型号:ADS7038

工具与软件:

如何获得电流通道电压。  

1.打开设备电源。
2.一旦设备正确通电、请重置设备。
3.将设备配置为通道5的"Auto Sequence"模式。

4.配置 OSR 字段掩码和值 标志 以及启用自动序列模式。

5.在通道5的~0.3V 上提供电压  

6.读取通道5、但值为 0.00004V (非常接近接地噪声)

在第二次读取中的7将纠正该值~0.3V  

不确定为什么我们需要两次读取信道是什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhilan:

    将通道 ID 位附加到转换中可能会很有用、可以跟踪与转换对应的通道。  

    我怀疑您发现了 SEQ_START 位启用后与所选通道对应的数据开始输出之间的2转换周期延迟存在问题。 有关下图的更多上下文、请阅读数据表的第7.4.4节。

    这可以解释您看到的延迟吗?

    此致、
    Joel