This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08:当其中一个 RTD 未与 ADS114S08B 系统连接在两个通道中的3线 RTD 传感器时的随机 ADC 值

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08, ADS114S08B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1458574/ads114s08-random-adc-values-when-one-of-the-rtd-is-not-connected-in-two-channel-of-3-wire-rtd-sensor-with-the-ads114s08b-system

器件型号:ADS114S08

工具与软件:

大家好!

我目前正在设计使用 ADS114S08并采用四种3线 RTD 配置测量温度的电路。

我们的系统由一个 SAMD21E17A MCU 和两个 ADS114S08B ADC 组成。 每个 ADS114S08B 都用于测量两个3线 RTD。 当一个 ADS114S08B 只有一个 RTD 传感器连接到相应的输入通道、而另一个输入通道保持未连接和悬空时、未连接通道的 ADC 读数会无法预测和波动。 此问题已在相同结果下进行了交叉测试。

感谢您发送编修。 我期待您的深入了解。

RTD1:未连接

RTD2:未连接

RTD3:未连接

RTD4:连接(16位值= 7150、关于23℃)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你( FM)好。 读数18、

    当 RTD 断开连接时、为什么输入读取的内容很重要? 您是否正在尝试检测断线问题? 如果是、您可以参阅本文档以了解有关如何检测断线问题的更多信息: https://www.ti.com/lit/pdf/sbaa483

    -Bryan