This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:调试问题

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1457390/ads1292r-debugging-issues

器件型号:ADS1292R

工具与软件:

Dears、

我有两个问题要问:我们目前使用 ADS1292R 来采集心电图(ECG)和呼吸。

使用模拟器收集数据时、呼吸波形上没有 ECG 波形特征。

但是、当使用人体采集数据时、呼吸波形具有 ECG 波形特征。 这是否正常?

另一个问题是从人体采集的呼吸波形幅度非常低。

我们想知道是否可以通过修改硬件电路来改善所采集呼吸波形的幅度。

下面是电流电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chu、

    感谢您发帖。  

    原理图中所示的电路看起来是正确的。 您可以尝试以下修改:

    1. 将 C20和 C29降至470pF。 这会使高通滤波器截止频率变为>60Hz、从而有助于抑制电力线干扰。
    2. 如果需要、您可以尝试通过降低 R18和 R24来增大 RESP 调制电流。 调制电流由基准电压(VREF)和 RESP_MODP/N 之间的总阻抗确定 假设 2kΩ 的基准人体阻抗为2.4V /[2* 40.2k + 2k]=~Ω 29µA。 注意:这会增加基线电压和在 IN1P 和 IN1N 引脚上看到的峰峰值摆幅、因此电流不会放大太大而违反绝对或差分输入电压限制。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan:

    谢谢。 我会检查一下。