This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122C04:ADS122C04

Guru**** 2796845 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS122C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1454976/ads122c04-ads122c04

器件型号:ADS122C04

工具与软件:

大家好、我有一个嵌入式系统、可以使用 Atmega 微处理器读取称重传感器。 第一个版本是 Atmega 328pb、它使用 HX711称重传感器 ADC。 这非常有效、分辨率非常好并且非常稳定。 即使系统中包含一个泵也是如此。 新版本更改为 Atmega 2560、使用 ADS122C04读取称重传感器。 当泵关闭时、稳定性要低得多、而当泵打开时、稳定性要高得多。 两个都是24位、因此我希望得到相似的结果。 我将使用128增益、并且将输入设置为 ain0-ain1 (内部基准) 附加原理图图片。

如果有任何帮助、将不胜感激。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eitan Pollack:

    由于在美国度假、我们的应用程序支持受到限制。 请您在下周稍后时间回复。 感谢您的耐心。

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eitan Pollack:

    将电阻电桥(例如称重传感器)连接到 ADC 通常需要实施比例式测量。

    这需要使用电桥两端的电压作为 ADC 的电压基准、而不是使用 ADC 的内部基准。 这应该能提供稳定得多的测量结果。

    图3-1展示了通常如何使用比例基准配置进行电桥测量。
    电桥的输出由 ADC 进行测量、而单个电源用作电桥激励
    和 ADC 基准电压之差。

    有关此主题的更多详细信息、请参阅以下应用手册: 电桥测量基本指南(修订版 A)

    是测量负载单元4线还是6线?

    称重传感器/电桥的激励源是什么? 是否使用电压或电流激励? 是否与用于 AVDD 和 DVDD 的5VDC 相同?

    此致、

    天使