This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M06:晶体振荡器应用

Guru**** 2766765 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1458233/ads131m06-crystal-oscillator-application

器件型号:ADS131M06

工具与软件:

我想使用的内置振荡器是带有标准8.192 MHz 石英晶体的 ADS131M06。 但是、无论是在数据表中还是在其他任何地方、我都找不到合适的应用。 即使是评估板也使用外部振荡器。

是否有可用的适用石英晶体列表、或者为晶体提供正确的规格(包括 ESR、负载电容等)?

在其他应用中、必须使用小型接地电容器、以便根据负载电容进行调整。 这对于 ADS131甚至生产率更高是必要的吗? 到底 XTAL1/XTAL2的内置引脚电容是多少?

非常感谢

Ralf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralf:

    我们没有您要求的规格、但我们使用了晶体(ABLS-8.192MHZ-K4T)、并且可以与 ADS131M0x ADC 完美配合。  如果使用不同的晶体、则 必须  在电源电压和温度范围内使用它来表征您的系统、以确保在所有条件下都能正确启动。

    根据设计仿真、ADS131M0x 的两个 XTAL 引脚的输入电容约为2 pF。 请注意、电路板中任何实际的 PCB 布线都会超过引脚电容。  您应该能够从 晶体供应商处找到晶体的负载电容要求

    BR、

    戴尔