This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:应用问题。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292, ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1457644/ads1292r-application-issues

器件型号:ADS1292R
主题中讨论的其他器件:ADS1292

工具与软件:

大家好、团队成员:

使用 ADS1292设计2通道心电图机设备、
仿真器测试信号正常、但使用干电极进行人体测试时信号质量较差、主要是由于0.3mV 频率干扰。 当尝试将 CONFIG2的位6配置为1时、波形频率很小、但此时无法识别导联断开连接。 请帮助分析原因,谢谢!

以下是用于读取 ADS1292R 的寄存器配置值、

读取0x1 0x2
读取0x2 0xe0
读取0x3 0xb0
读取0x4 0x40
读取0x5 0x40
读取0x6 0x23
读取0x7 0xF
读取0x8 0x0
读取0x9 0x2
读取0xA 0x3
读取0xb 0xc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:

    感谢您发帖。

    我已经查看了原理图和寄存器配置。 我对原理图确实有几条建议:

    • 我认为 R36也应该是20kΩ、使得所有电极输入的滤波是相同的。
    • VCAP1和 VCAP2应具有1µF 旁路电容器。

    否则、电路或 ADC 本身似乎没有问题。 这可能是与电极接触质量相关的系统级问题。 使用驱动屏蔽共模的屏蔽电缆并将 PCB 放置在外壳中有助于减少噪声耦合。 客户必须使用最佳电极材料和放置方法进行实验、以获得最佳的信号质量。

    此致、

    Ryan