This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M04:是否可以将其设置为64kSPS?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M04, ADS131M04-Q1, ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1452481/ads131m04-can-it-be-set-to-64ksps

器件型号:ADS131M04
主题中讨论的其他器件:ADS131A04

工具与软件:

嗨、团队:

我们想以64kSPS 的采样率运行 ADS131M04IPWR。

然而、即使我们将地址=3h 的位5更改为"1"、采样率保持在缺省值4kSPS、而不是64kSPS。

请告诉我如何将其更改为64kSPS。

我们已将8.192MHz 输入 Fclkin。

我们读取 ID 寄存器(地址= 0h)时、它为2403h。

此外、封装标记如下:

________

|   A131M04 |

|      25KG4  |

|o      CLSG|

________

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Takamatsu-San,

    欢迎加入 E2E 社区! 此器件上的生产日期代码大于或等于31的任何器件在 Turbo 模式下支持64ksps 数据速率。 下面是一个标记示例:

    |    A131M04 |

    |  \TI/ 31KG4 |

    |o      CTST|

    BR、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dale-San

    我们如何获得此器件及上述生产日期代码31?

    对于低于31和高于31的生产日期代码、零件号相同、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Takamatsu-San,

    是的、器件型号相同。   2023年初、该器件开始支持 Turbo 功能。 "31"生产日期代码中的"3"表示2023年。 您可以联系 TI 当地办事处并在下单时与他们核实。   如果生产日期代码大于31、就更好了。  

    谢谢此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dale-San

    感谢您的答复。

    有没有任何文档清楚说明从2023年初开始该器件支持 Turbo 功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Takamatsu-San,

    遗憾的是、不可以 感谢您的理解。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dale-San

    感谢您的答复。

    此案例现已关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dale-San


    还有一个问题。

    无论制造日期如何、ADS131M04系列中是否有任何器件支持64kSPS?

    例如、无论制造日期如何、ADS131M04-Q1 (汽车类产品)是否支持64kSPS 速率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Takamatsu-San,

    我相信 ADS131M04-Q1在支持64ksps 数据速率方面是相同的 、但我要和一位团队成员核实、这是在美国的假期、所以下周要等。

    ADS131A04 可能非常适合您、它具有电荷泵、可支持接地(0V)下的双极输入信号;它是 ADS131M04等4通道同步采样 Δ-Σ ADC、但 ADS131A04 数据速率高达128ksps。 您可以看一看 。

    BR、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dale-San


    感谢您的答复。

    请继续检查无论制造日期如何、ADS131M04-Q1是否支持64kSPS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Takamatsu-San,

    检查后、ADS131M04-Q1 "始终"支持64ksps。

    BR、

    戴尔