This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7811:输出200kHz 正弦信号

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1457834/dac7811-output-200khz-sine-signal

器件型号:DAC7811

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户想使用 DAC 输出200kHz 正弦信号、振幅为5V。 它们还需要12位分辨率。

DAC7811是否适合本例? 你有什么其他的诫命吗?

顺便说一下、DAC 的采样/更新速率的含义是什么、采样/更新日期与输出信号频率之间有何关系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、  

    DAC7811使用具有最大50MHz SPI 时钟的16位 SPI 帧。 这意味着您在理想情况下可以在200kHz 的正弦波中获得15个点。 每次 DAC 更新需要16*1/50MHz。  

    更新速率通常是指 DAC 输出实际更新并完全稳定到所需值所需的时间。 稳定时间始终是该公式中的主要因素。 在针对该器件的 TI.com 产品属性中、这就是为什么它们的采样/更新率只是稳定时间的倒数。 最大稳定时间用于较大的阶跃。 如果使用小步长生成正弦波之类的东西、情况并非如此、因此您可以考虑我的第一个计算。  

    此致!

    Katlynne Jones