This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM12H458:LM12H458195

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1458998/lm12h458-lm12h458civ

器件型号:LM12H458

工具与软件:

1.我们将使用 MIL M55310-19B01A5M00000 (5MHz 晶体)、LM12H458CIV 将使用 TCXO。

2.我们的交流/直流转换器输出将在几毫伏的电压下得到续流。  

3. 根据 数据表第38页接地参数? 在 PCB 设计中必须遵循哪些原则/

接地
LM12 (H) 454/8的标称性能可通过正确的接地技术实现最大化。 请勿二次平衡
包括使用单一接地平面并精心分离电路板的模拟区域和数字区域。 在同一电路板区域内使用单独的模拟和数字平面通常可以提供最佳效果
性能。 根据数字电源平面的定义、所有处理数字信号的元件应放置在电路板的数字区域内、而所有模拟元件应放置在电路板的模拟区域内。 在各自电路板内进行模拟和数字信号线的布置和布线也可极大地减少接地环路和噪声的发生。 这还将更大限度地减少 EMI/RFI 辐射和易感性。
建议通过增加模拟信号和基准引脚与接地层之间的间隙(+1/16英寸)、将模拟输入或输出(包括基准引脚)之间的杂散电容保持最小

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fazilath:

    请解释您对 以上第2点的理解。  如果您的 ADC 使用较小的输入电压使输出代码饱和、则很可能存在基准电压问题。  请提供原理图以供审阅。