This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC14155QML-SP:此器件上的引线长度是多少?

Guru**** 2550430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1459384/adc14155qml-sp-what-is-the-lead-length-on-this-device

器件型号:ADC14155QML-SP

工具与软件:

我目前正在 Altium 中为此 ADC 创建一个封装、但我注意到数据表(ADC14155QML-SP)似乎没有在任何地方提及引线总长度。

这是软件包大纲的屏幕截图:

您可以看到、这里列出了翼形鸥的长度(0.78毫米)、从翼形鸥的起点到芯片的末端的长度为0.96毫米

但是、完整引线长度没有列出尺寸。

有人知道我可以在哪里找到这些信息吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    从顶部的图像来看、引线似乎是2.25mm。

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、对、谢谢你指出、我不知道如何漏掉它。