This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60:ADS54L60

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1459265/ads54j60-ads54l60

器件型号:ADS54J60

工具与软件:

尊敬的 TI 代表:

  请找到随附的 定制电路板 SD。

我们在具有 Xilinx Zynq FPGA 的项目中使用了 ADS54j60 IC。 现在、我们已经测试了这个定制板。 对此、请建议任何通过 SPI 接口配置 ADS54j60的启动过程或方法、以运行接收器通道诊断测试  

此致、

Nanjegowda  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nanjegowda:

    请参阅 表75。数据表的初始化序列。 链路层测试模式的更改位于 JESD 数字页寄存器0x2[7:5]上。 您可以在初始化步骤5和步骤6之间更改这些设置。

    谢谢、Chase