This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8698:RST/AVDD 引脚通过 PD 上拉电阻器连接到10kΩ(5V)

Guru**** 2575305 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8698, ADS8689

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1458867/ads8698-rst-pd-pin-connected-to-avdd-5v-through-10k-pull-up-resistor

器件型号:ADS8698
主题中讨论的其他器件: ADS8689

工具与软件:

您好!

如果 ADS8698上的 RST/DVDD 引脚 通过 PD 上拉电阻连接至10kΩ(5V)、并且 DVDD 设置为3.3V、则 ADS8698是否存在损坏/运行的风险?

 PD 引脚的最大输入电流是否为?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  RST/RST PD 引脚被视为 "数字"输入、因此应该将其连接到数字电源而不是模拟源、这就是我怀疑您正在提出此问题的原因。  一般来说、任何输入引脚的电流限制都是10mA、因此我不担心 ADS8689、但我不知道您的控制器可能会有什么限制。  您需要查看它是否可以承受5V 逻辑高电平。