This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5675A:如果 DAC5675A 是 AD9102的引脚对引脚替代品、是否有其他推荐的替代产品?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC5675A, DAC904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1458559/dac5675a-if-the-dac5675a-is-a-pin-to-pin-replacement-for-the-ad9102-and-are-there-any-other-recommended-replacements

器件型号:DAC5675A
主题中讨论的其他器件: DAC904

工具与软件:

嗨、团队:
我是否可以知道 DAC5675A 是否是 AD9102的引脚对引脚替代品、以及是否有其他推荐的替代产品?

BR、
Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jenny、我们没有 AD9102的确切交叉点、因为该器件是具有板载内存的 DDS。 我们的所有 MSPS DAC 都不具有这些功能、但产品系列中最接近的 DAC 是 DAC904 (14b、1CH、200MSPS)。