This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC31JB68:ADC31JB68RTAT

Guru**** 2917990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1459704/adc31jb68-adc31jb68rtat

器件型号:ADC31JB68

工具与软件:

您好、先生、

我目前使用的是 ADC31JB68RTAT IC、在使用 IBIS 模型进行 SI 仿真时遇到问题。 根据数据表、IC 的引脚23至26是输出引脚。 然而、在 IBIS 模型中、这些引脚的 I/O 类型定义为仅输入。

为了进行准确的 SI 仿真、将 I/O 类型设置为这些引脚的输出至关重要。 您能否澄清一下这是模型错误、还是引脚23至26的更新 IBIS 模型具有正确的 I/O 类型? 非常感谢您提供必要的详细信息或更新的模型。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Riswitha:

    遗憾的是、此器件非常旧、当前 IBIS 模型已发布在其网页上。 我假设您已经下载了该文件、并且正在使用这个模型?

    此外、请将错误的 pic 或代码片段放入 IBIS 模型中。

    您在该文件中引用的这些引脚没有显示错误。

    此致、

    Rob