This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81404EVM:如果要由外部控制器控制 DAC81401 EVM、则需要更改该 EVM 吗?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC81401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1459572/dac81404evm-what-is-the-need-to-change-the-dac81401-evm-if-it-is-to-be-controlled-by-an-external-controller

器件型号:DAC81404EVM
主题中讨论的其他器件:DAC81401

工具与软件:

嗨、团队:

如果要由外部控制器控制 DAC81401 EVM、则需要更改它吗?  

谢谢!

BR、

Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jenny:

    您可以打开 J22跳线、这将 禁用 U8和 U10电平转换器。 然后、您可以使用 U12来控制 DAC81401。

    谢谢!
    Sanjay