This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC131M03:HGND 连接

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1459505/amc131m03-hgnd-connection

器件型号:AMC131M03

工具与软件:

大家好、支持团队、下面示意图上的 HGND 连接到 A 线、我想知道是否可以连接到中性线。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han、

    应用是什么?

    参考上面的原理图: 如果其他器件输入仍连接到线路、则 HGND 接头无法连接到中性点。  这是因为该器件仅从左侧到右侧进行了隔离。  左侧引脚之间没有隔离、所有输入引脚的彼此差值应在~5V 以内。

    如果您要将 HGND 连接到中性点、则必须将所有输入连接移动到中性点/接近中性点。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢萨利赫、 它解决了我的问题 我们的设计使用 CT 进行电流检测、并使用电阻分压器使模拟输入远低于5V。   祝您愉快!