This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L11:单端、单极使用问题

Guru**** 2948050 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L11, THP210, OPA140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1459491/ads127l11-single-ended-unipolar-use-question

器件型号:ADS127L11
主题中讨论的其他器件: THP210、 OPA140

工具与软件:

我在一个应用中需要使用 ADS127L11、它会接收到一个范围为0V 至约+2V 的单端信号。 我的想法如下:



我以前使用过这款 ADC 和 THP210、在 THP210中、THP210可接受双极差分输入电压、从而实现高质量的测量。

这里、虽然需要使用 ADS127、但我不具有全差分测量电路的性能要求。

我很好奇、我是否正确理解了 ADS127L11数据表、对于具有单端输入的单极电源配置、我可以将 AINN 连接到 GND 并将缓冲正电压馈送到 AINP。



我想将 OPA140用作缓冲器。

如果我理解、最坏的情况是、我将丢失1个位、只能读取23个位:


感谢您的澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam Porsch:

    您的评估是正确的。 如果 AINN = GND = AVSS、ADS127L11可以接受单端输入。 由于 ADC 代码范围是双极的、但只能使用范围的正半部分、因此性能将降低一位。

    或者、您可以连接 AINN = 2.5V、那么您的输入将在该电压附近摆动。 施加到 AINP 的任何小于2.5V 的电压都会导致负代码、而施加到 AINP 的任何大于2.5V 的电压都会导致正代码。 在本例中、如果 VREF = 2.5V、则可让您使用整个 ADC 代码范围(假设 AVDD = 5V)。

    这些陈述假设您当然遵守了关于 AINx 和 REFx 引脚电压要求的建议运行条件。

    -Bryan