This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1305L25:IC 数字输出的噪声耦合

Guru**** 2944710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1458613/amc1305l25-noise-coupling-to-the-digital-output-of-the-ic

器件型号:AMC1305L25

工具与软件:

我们正在寻求有关 Σ-Δ 调制器 IC AMC1305的技术支持。 我们认为我们的某个产品存在与此 IC 相关的噪声问题。 它用于将三相480V 电压数字化。 间歇性地、我们观察到耦合到此 IC 输出的噪声。

我们的问题如下:

  1. AMC1305是否具有固有的抗噪特性? 鉴于该 IC 在噪声相当大的环境中运行、如何将其噪声去耦? 是否有任何特定的布局建议?
  2. 如果噪声耦合到 DVDD 引脚、这会对 IC 数字输出产生什么影响?

我们可以根据要求提供额外的测量数据、以帮助进一步澄清情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    感谢您的提问。

    通常、可以在器件的 数据表 和 EVM 用户指南中找到 AMC1305的建议布局示例。请参阅以下内容。 如果噪声耦合到电源上、则可能会在输出端看到这种情况并导致输出值不正确。 为了缓解这种情况、选择合适的去耦电容器非常重要。 我们在这些文档中包含了适用于大多数应用的电源的示例去耦电容器。 您是否确认了 DVDD 引脚上的噪声?

    您能否提供更多有关发现的噪声问题的背景信息? 您是否有原理图和/或布局? 输入信号是什么?

    请告诉我、以便我可以进一步帮助调试。

    此致、
    EVA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认、

     事实上、我非常担心噪声会耦合到 DVDD 引脚(在某种程度上以及 AVDD)。 虽然我们采用与您建议的布局相同的布局、但我仍担心噪声可能会耦合到 AVDD/DGND 引脚、这是由于会形成大型铜环路以在板上提供3.3V 电压。  
    我们使用了一个100nF 去耦电容器与2.2uF 电容器(两个均为陶瓷电容器)并联。  
    我将在 AVDD 和 DVDD 引脚上执行测量、并将告知您这些信号上是否存在相同的噪声特征。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    非常感谢您获得这些测量结果、请告诉我它们是什么样的。 您是否有可以查看您提到的铜环路的原理图/布局?

    此致、

    EVA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会在采集到 DVDD 和 AVDD 引脚后立即提供这些引脚的测量。
    谢谢

    Arash