This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:ADC 输出始终不干净

Guru**** 2550430 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1459253/adc12dj3200evm-the-adc-output-is-not-clean-all-the-time

器件型号:ADC12DJ3200EVM

工具与软件:

您好!

我将从干净的源馈送 CW 信号、但 ADC 输出有时会有噪声、如随附的屏幕截图所示。 您能帮助我从 ADC 获得干净的输出信号吗? 问题可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kumar:

    您是否正在使用我们的 DJ3200EVM 和 FPGA 开发套件、或者这是您自己的设计?

    我们需要更多的背景信息来帮助您。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob Reeder:

    感谢您的提示重放。

    我将 ADC12DJ3200EVM 与 TI 的 KCU105和 TI204C JESD IP 内核配合使用。

    此致、

    Ramavath Raj Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kumar:

    您能给我发送一份测试设置的详细图表吗?

    也图片可能也有帮助。

    此问题可能出在硬件设置中。 因此、越详细越有助于解决该问题。

    此致、

    Rob