This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7552:DAC7552的封装替代

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7562, DAC7552, DAC7562T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1460468/dac7552-encapsulation-alternative-for-dac7552

器件型号:DAC7552
主题中讨论的其他器件: DAC7562T、DAC7562

工具与软件:

我们在使用 DAC7552、焊接过程(回流炉)存在问题。
是否有采用 VSSOP 封装的版本?
我找到了 DAC7562T。 这可能是替代方案吗?

谢谢。

Adriano J. Esteves.

G-Meyer 组件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adriano、您好!  

    DAC7562T 与 TTL 5V 逻辑兼容。 VIH 阈值为2.1V、VIL 阈值为0.8V。 DAC7562 VIH 为0.7*VIL VDD、VIL 为 VDD。 如果这些逻辑电平与您的系统兼容、那么您可以使用 DAC7562T 作为替代产品。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katlynne

    感谢您的回答。

    我们将购买一些用于在功率设备中进行测试的部件。

    Adriano J. Esteves.