This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8681WEVM-PDK:使用 admin 启动程序时、对系统的受限区域进行什么访问。 权利?

Guru**** 2393855 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8681WEVM-PDK, ADS8681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1453192/ads8681wevm-pdk-what-access-is-made-to-restricted-areas-of-the-system-when-starting-the-program-with-admin-rights

器件型号:ADS8681WEVM-PDK
Thread 中讨论的其他器件: ADS8681

工具与软件:

尊敬的 TI:

IT 部门已在我的计算机上安装了 GUI。 启动 IT 后、需要管理员权限才能继续。 当然、我们的解决方案完全不像这样。 他们可能会让我使用你的图形用户界面,如果他们知道程序将 访问哪些文件或文件夹...类似的线程提到问题被张贴在您的论坛.

您能否提供有关 GUI 在启动或稍后使用期间做(访问)什么的任何信息?  

感谢您的合作。

此致

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如其他主题中所述、TI 发布了新版本的 GUI、从而无需管理员权限。 下面是此主题的链接: (1) ADS9224REVM-PDK:GUI 软件权限-数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛

    TI 是否计划修复此问题并发布新版本的 GUI? 如果你这样做的话,请告诉我。 我的团队将非常感谢您的努力!  

    此致

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    感谢您向我们提出问题并解释了问题。  ADS8681WEVM-PDK GUI 安装程序将执行以下操作...

    • 将应用程序文件提取到中 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\ADS8681 EVM 、  C:\ProgramData\Texas Instruments\ADS8681* (两个文件夹)、和  C:\Users\Public\Documents\Texas Instruments\ADS8681
    • 安装 运行应用所需的 NI LabView Runtime 引擎
    • 安装与 EVM 通信所需的 PHI USB 驱动程序。
    • 在"HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Texas Instruments Inc.\ADS8681 EVM"处创建一个 Windows 注册表条目、用于存储安装目录和版本信息。

    遗憾的是、上述所有步骤都需要管理员权限。 即使我们将安装程序修改为仅为单个用户安装应用程序、由于对 LabVIEW 运行时引擎的依赖以及安装 USB 驱动程序的需要、仍然需要管理员权限。 但是、如果您对如何使其更友好有任何建议、我很乐意倾听他们的意见!

    谢谢、此致、
    Chris  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您的快速回复。 之前安装应用程序工作正常。  

    •  以公司用户身份启动应用程序时、我再次被要求提供管理员权限。 IT 部门在运行程序时遇到麻烦我请求管理员权限...  
    • 他们现在询问具体应用程序需要访问的位置、用途等 您能给我提供这方面的信息吗? 他们可能会打开这些文件或文件夹的锁。  
    • 在 TI 论坛的不同 GUI 上、我们多次强调了此问题。 我发现 TI 的一些意见表明、启动应用程序时没有任何管理员权限、而新发布的版本可以解决这个问题。  

    祝你度过美好的一天!  

    此致、
    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    祝您新年快乐!

    成功安装软件后、我仍然需要管理员权限来运行应用程序。 我们的 IT 询问应用程序需要什么访问权限,或这样做,管理员权限是前提条件...

    在购买 TI 评估板之后、我们现在渴望启动软件来使用它。 有没有人可以联系我们获得这个方面的信息?  

    我们非常感谢您的支持。

    此致、

    Andreas