This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131B04-Q1:负电压输入、较大差分输出电压误差

Guru**** 2401165 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131B04-Q1, ADS131M04-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1459849/ads131b04-q1-negative-voltage-input-large-differential-output-voltage-error

器件型号:ADS131B04-Q1
主题中讨论的其他器件: ADS131M04-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

我们正在使用 ADS131B04进行采样、目前使用电池 P+作为 ADC 芯片的接地 ISOP+。 如下图所示、AIN0P 和 AIN0N 对 Rs 电阻器两端的电压进行采样(AI_HV_P+为 I_ A_P+)、而 AIN2P 和 AIN2N 对 Shun 两端的电压进行采样。 此时、两个通道之间的差分电压值为负;


测试环境:增益设置为1、输入范围为±1.2V。
在测试过程中、我们发现、当输入点 AIN0P 电压增加到-500mV 以上时、采样输出电压值与实际值相比将存在误差。 随着负电压增大、误差逐渐增大。 负电压达到约-666mV 后、误差不会发生太大变化、误差值为-333mV。 采样开关两端的电压相同。 目前还不清楚原因是什么、我们希望得到答复。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    遗憾的是、您无法在增益= 1的情况下运行 ADS131B04-Q1以及测量低于 GND - 0.1V 的电压。
    如果您将增益增加到4、那么您将能够测量低至 GND - 0.3V 的电压。
    您可以在数据表"绝对输入电压"下的"建议运行条件"表中找到此规格。

    或者、您可以使用 ADS131M04-Q1、它允许在增益= 1时进行所述的测量。 不过、ADS131M04-Q1需要外部时钟。

    此致、
    Joachim Wuerker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Joachim、您好!
    感谢您的答复。 实际上、我在阅读规格表时没有注意到"绝对输入电压"、只考虑了"差分输入电压"