This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC3256:DDC3256的替代产品

Guru**** 2513795 points
Other Parts Discussed in Thread: DDC264, DDC3256, DDC2256A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1449704/ddc3256-alternatives-to-the-ddc3256

器件型号:DDC3256
主题中讨论的其他部件:DDC264、、 DDC2256A

工具与软件:

我们正在开发一种需要512通道低电流输入的器件。 DDC3256看起来很不错、但我们现在意识到处理器无法处理串行数据速率。 我们避免了该部件无法将主时钟速率降低2倍以上。 由于 DDR 数据时钟的原因、目前的解串过程过于复杂。 我们会使用较旧的128通道部件、但它看起来已经过时了。 DDC264看起来不错、但我担心可能需要退休。 DDC264是否适合新设计?

如果您有一个很好的解串 ddc3256解决方案、我可以选择它!

Paul Boisseau

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Paul、

    感谢您发送编修! 我正在寻找可能的问题答案。 同时、由于您的通道数要求、我建议您将 DDC2256A 作为可能的候选器件。 您可以在此处申请访问 DDC2256A 数据表:

    https://www.ti.com/drr/opn/DDC2256A-DESIGN

    我将尽最大努力在周二之前向您提供更多信息。

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    关闭主题以脱机继续对话。 请通过电子邮件回复或直接发送至 ddcxxx-support@list.ti.com 来跟进

    此致、

    Shane