This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7834EVM:无法从我的 Windows 11 Pro 加载软件

Guru**** 2928160 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7834EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1460028/amc7834evm-the-software-fails-to-load-from-my-windows-11-pro

器件型号:AMC7834EVM

工具与软件:

连接到"USB"的 SDM-USM-DIG 的驱动程序来自 Microsoft 2006年6月21日。  当我尝试将驱动程序更新为"虚拟 COM 端口(CDC)"时、我得到的此驱动程序未经数字签名、并且不会加载。   我无法覆盖签名。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 USB 电缆将 AMC7834evm 与 PC 断开、应用程序无法启动、我不得不手动终止应用程序。   应用程序不应该以 模拟模式运行吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    是的、如果未连接 EVM、该应用程序应以仿真模式启动。 您最近是否安装了 GUI? 如果重新安装 GUI 可解决问题、请参阅。

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Erin。

    我将 AMC7834evm 设置下载到了另一台 PC、一切正常。  EVM 板现在已连接到 PC 并正在工作。  我能够设置转换器上的输出电压。   

    您可以关闭此问题。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    很高兴您的工作! 如果您遇到任何其他问题、请告诉我。

    谢谢!
    Erin