This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1294R:ADS1294R 中 V1的噪声数据

Guru**** 2522000 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1458361/ads1294r-noisy-data-in-v1-in-ads1294r

器件型号:ADS1294R

工具与软件:

您好!

通道1 -呼吸

通道2 - ECG 信号(LA-RA)

通道3 - ECG 信号(LL-RA)

通道4 - ECG 信号(V1 -WCT)

我们能够获得通道2、3和4信号。

寄存器设置完成

CONFIG1 0x66

配置2 0x00

Config3 0xc0

配置4 0x22

LOFF 0x03

CH1SET 0x00

CH2SET 0x40

CH3SET 0x40

CH4SET 0x40

WCT1 0x0A

WCT2 0xE3

查询:

1) 1)我们是否需要更改寄存器设置?

2)要将通道1用作呼吸调制器、将通道4用作 V1、需要进行什么寄存器设置?

3)如何测试起搏检测电路的工作情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nivethitha:

    感谢您访问论坛! 由于 Ryan 目前不在办公室、因此预计会有延迟。

    此致、

    Shane