This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8686SEVM-PDK:在电路板上使用了 R114、R115、R116、R117、R118、R119、R121、R123

Guru**** 2399305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1460284/ads8686sevm-pdk-usage-of-r114-r115-r116-r117-r118-r119-r121-r123-in-the-board

器件型号:ADS8686SEVM-PDK

工具与软件:

我正在尝试将 J18连接器的输出连接到微控制器 、而不是使用 PHI  、在检查原理图时、连接到 PHI 的所有 SPI 引脚都具有电阻器 R114、R115、R116、R117、R118、R119、R121、R123、因此当我们将 J18连接到外部微控制器时、这一点至关重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    不一定需要串联电阻-您可以通过 J18连接控制器。  需要注意的是、您还需要将未使用的 DB 行接地-有关详细信息、请仔细查看表5-1和数据表第7.4.1节

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Hendrick