This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8862:INL 问题

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1460318/ads8862-inl-problem

器件型号:ADS8862

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户遇到非线性问题、您能帮助解释一下下图吗?  

对于 INL 最大值±2.0LSB、如果这意味着所有 影响因素总计没有达到最大?μ V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Enhui、

    感谢您的提问! 客户应从 ADC 中看到的最大 INL 为+/-2 LSB。 系统或测量设置可能会导致额外的误差。 他们看到了哪些价值? 对于所有影响因素、您的意思是什么? 数据表中的 INL 仅表示由 ADC 引入的线性误差、而不是外部因素。

    从直方图中可以看出、并非所有代码的命中百分比都相同、这表示出现了一定的微分非线性 (DNL)。

    此致、

    Samiha