This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292:CLK 引脚状态:我可以将其连接到 GND 吗?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1460524/ads1292-clk-pin-state-can-i-connect-it-to-gnd

器件型号:ADS1292

工具与软件:

您好! 我正在使用 ads1292 IC、我想知道是否可以使用下拉电阻(100k Ω)将 CLK 引脚接地。 我不使用外部时钟、让 CLK_EN 位进入默认模式(CLK 引脚中没有时钟输出)、因此根据数据表(第28页)、CLK 引脚应为三态模式。

在我们讲述此主题时、我是否还可以将 START 引脚绑定到地、以便通过总线命令控制转换?

最好的、佩德罗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedro:

    感谢您访问论坛!

    默认情况下、振荡器时钟输出被禁用(位3为0)。 由于您不使用外部时钟、因此我假设您将 CLKSEL 拉高。 三态表示 tri 状态、因此该引脚在内部断开连接。 您可以将该引脚悬空、无需将 CLK 引脚连接到任何地方。

    就 START 引脚而言、它看起来您可以选择使用它还是使用 START 操作码来开始转换。 在第8.5.1.9节中:

    您可以将 START 绑定到 GND 并通过总线发出 START 命令。

    希望这对您有所帮助!

    Shane