This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC131M02:AMC131M02DFMR 使用咨询

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1460157/amc131m02-amc131m02dfmr-usage-consultation

器件型号:AMC131M02

工具与软件:

你(们)好

请帮助提供以下芯片启动过程、寄存器配置逻辑、最好使用例程 Verilog、或者 C 语言也可以是  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Li:

    应用是什么?

    启动过程可以在数据表的"8.4.2上电后的启动行为"一节中找到。  完整的寄存器映射如数据表的表8-13所示、有关每个寄存器的更多详细信息、请参阅下页中的表。   

    该器件具有一个 SPI 接口来配置器件并读取数据。  通常、微控制器用于通信和处理器件数据。  您的系统使用哪一个微控制器来与该器件连接?

    谢谢。