This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8565:外部5V 基准

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8565

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1460304/dac8565-external-5v-reference

器件型号:DAC8565

工具与软件:

我想将外部5V 基准与 DAC8565配合使用、

默认情况下、内部基准在2.5V 电压下启用。

我是否需要一个电路来使用串行命令禁用内部基准、然后将外部5V 基准连接到 VREFH/VREFOUT 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamada-San:  

    只要在启动后立即禁用内部基准、就不需要为外部基准使用使能/使能电路。 您可以在外部基准和 VREF 引脚之间使用串联限流电阻器来限制两个基准均已通电时的电流。 通常、10mA 是安全值。  

    此致!

    Katlynne Jones