This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:在启用呼吸关闭时无法测量 ECG

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R, ADS1292RECG-FE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1457630/ads1292r-ecg-cannot-be-measured-with-breathing-enabled-off

器件型号:ADS1292R

工具与软件:

大家好、我使用 ADS1292R 芯片进行 ECG 信号采集。 为了获得双通道 ECG、我关闭了呼吸使能并将采样率更改为1000Hz。 但是、我的其中一个通道的 ECG 波形显示大量噪声、并且最初用于呼吸信号采集的通道不收集 ECG。 我想知道为什么? 下图是我的双通道波形结果:

这是具有40Hz 低通滤波的 ECG 输出。 当我的采样率为125Hz 时、即使在40Hz 下、我也能获得清晰的 ECG 波形。

这是呼吸使能关闭后的 ECG 输出。 此外、还使用40Hz 低通滤波器。

希望大家 TI 给予回复。 真诚地感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yinging:

    感谢您发帖。 有关示例电路组件和寄存器设置、请参阅《ADS1292RECG-FE 用户指南》。 最好使用患者模拟器来评估 ADS1292R 的性能、以确保信号源可靠。 注意:测量呼吸也需要在通道1上使用不同的无源器件值。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、您好!

    感谢您的答复! 我想将 ADS1292R 用作双通道 ECG 测试、如果需要、我是否需要修改电路原理图? 我阅读了数据表中的说明、如果要测量呼吸、我需要将电容器转换为47 μ F、我是否需要人为更换电容器以消除呼吸支持?  

    此致、

    盈影

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    郑英颖

    Ryan 目前不在办公室。 可能会延迟响应。

    此致、

    Shane