This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:PT1000 4通道2线 RTD

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1460649/ads1248-pt1000-4-channel-2-wire-rtd

器件型号:ADS1248

工具与软件:

您好!

   我采用 ADS1248 IC 设计了一个4通道、2线 PT1000传感器接口、并根据设计的数据表编写了固件。 我成功获得了全部4个通道的 ADC 输出、8388608显示了十进制或7FFFFFh十六进制格式。 根据 ADS1248数据表(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1248.pdf 第41页、在"数据格式"部分下)、当 RTD 未连接到相应的引脚时、该值似乎正确。 不过、当我将 PT1000传感器连接到相应的 RTD 引脚时、ADC 输出不变。 我无法确定我的设计存在的问题。 有人可以帮助我解决此问题吗?.e2e.ti.com/.../ADS1248-schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex A:

    如果您只能获得+FFFFFh FS 代码(7FFFFFh)、则基准电压可能会出现问题。 ADC 提供的代码近似为输入电压(VIN)除以基准电压(VREF)。 如果 VREF 缺失、即您选择了 REFP0/REFN0而不是 REFP1/REFN1作为基准电压、您实际上是在尝试将 VIN 除以0。 这将为您提供满量程代码(7FFFFFh)。

    确保您选择了正确的 VREF 电压源、并打开了 IDAC。

    -Bryan