This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81404:DAC81404 - AVDD 电压设置

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC81404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1460674/dac81404-dac81404---avdd-voltage-setting

器件型号:DAC81404

工具与软件:

尊敬的 SIRs:  

我将使用 DAC81404驱动0至16V 范围内工作的电压信号。  

是可以设置 AVSS = 0和 AVDD = 18V 来管理电压信号、还是必须 设置 AVDD = 20V?

此致、
Daniele  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Daniele:
     
    我们可以设置 AVDD = 18V 和 AVSS = 0V、以设置 VOUT = 16V、无需设置 AVDD = 20V。
     
    谢谢!
    Sanjay