This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7138-Q1:关于快速模式下 I2C 的数据设置时间和时间查询

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1459684/ads7138-q1-inquiry-regarding-data-setup-time-for-i2c-in-fast-mode

器件型号:ADS7138-Q1

工具与软件:

亲爱的先生们、

我想确认下表中的"数据设置时间"是否指发送器在发送数据时必须满足的时间。 如果是、这是否意味着在传输 I2C 数据时需要检查发送器 IC 的数据表中的实际数据设置时间?

您能否提供在快速模式下传输 I2C 数据时 ADS7138QRTERQ1 IC 的实际数据设置时间?

感谢您的帮助。 我期待着你的答复。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    对延迟深表歉意、因为我正在对我的团队调查同样的问题。

    您的理解是正确的。 从 I2C 术语来看、控制器发送到器件的数据必须在 SCL 上升沿之前至少50ns 保持稳定、这样器件才能正确读取该位数据。

    由于此器件具有特定的数字设计架构、标准、快速和快速+模式可在建立时间(t_SU:DAT)和保持时间(t_HD:DAT)内共享相同的数据。 只有在器件配置为高速模式(请参阅数据表第8.3.13.4节)之前、设置时间中的数据才会发生变化。

    此致、
    Joel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    数据表指定了时序参数、如数据设置时间、但并未明确指出这些规格是否适用于:

    1. I2C 输入信号(当 IC 作为从器件接收数据时)
    2. I2C 输出信号(当 IC 作为从设备发送数据或 ACK 时)、或
    3. 包括输入和输出信号。

    您能否澄清一下这些时序要求是否适用于输入信号和/或输出信号?  

    感谢您的帮助。 我期待您的答复。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    "I2C 时序要求"部分定义了 MCU 的器件要求、因此 MCU 侧需要满足所有规格。  在本节中、"数据输入设置时间"仅指器件何时接收数据的时序。  

    此致、
    Joel