This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8742HEVM:如何使用 PACTware (或类似软件)验证 EVM 和 HART 主器件正在通信。

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, DAC8742H, DAC8742HEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1461726/dac8742hevm-how-to-verify-with-pactware-or-similar-software-the-evm-and-hart-master-are-communicating

器件型号:DAC8742HEVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANYDAC8742H

工具与软件:

我正在使用 USB Viator HART 接口、型号:HM-MT-USB 至010031以及 PACTware 6.2。

我能够使用 DAC8472H EVM PC 软件验证是否可以通过 TI USB2ANY 从 HART 调制解调器读取寄存器。  现在、我想验证通信链的另一侧。

使用 PACTware 时、我可以找到我的 HART 接口。  我将 HART 接口的两条引线连接到 DAC8742H EVM 上的 MOD_IN 和 MOD_OUT。  加载通用 DTM 后、在扫描网络时、我永远无法找到 DAC8742H EVM。  

我还尝试了在  MOD_IN 和 MOD_OUT 之间使用250欧姆电阻器为恒定4mA 电流环路供电、以查看 PV 是否超出范围可能是问题的一部分、而这也没有任何帮助。

我缺少什么?  您是否建议使用其他方法 来验证 HART 调制解调器与另一个 HART 主器件的通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、


    DAC8742HEVM 没有编程到其中的 HART 堆栈来解码和解释 HART 命令。 EVM 仅用于显示 DAC8742H 的 SPI/UART 通信及其与 HART FSK 的关系。 这并不是真正要与 HART 主站一起工作。

    使用 EVM、您可以评估进出器件的 HART 信号的物理层属性。 接收和发送都是通过 FIFO 完成的、因此您可以使用 FIFO 从主设备读取进入器件的 HART 通信的前16个字节。 同样、您可以通过 FIFO 发送16个字节的 HART FSK、但无法发送任何比这更长的内容(除非您使用 UART 模式并具有单独的 UART 源)。 GUI 中的 HART/PAFF Write/Read 窗口显示数据。

    此外、电路板上没有发送器设置可建立4 -20mA 环路。 很抱歉、此 EVM 的等级比您的预期要低得多。


    Joseph Wu